Configuration système pour un réseau BACnet/SC - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

BACnet/SC utilise une topologie de type « hub-and-spoke » (réseau en étoile). La fonction Hub central effectue la transmission des messages pour tous les messages de diffusion et pour les messages point-à-point pour les appareils qui ne prennent pas en charge les connexions directes plus efficaces. Tous les appareils Metasys prennent en charge les connexions directes.

La figure suivante illustre le scénario normal du réseau BACnet/SC, dans lequel chaque nœud est connecté au hub primaire.
Figure 1. Scénario réseau BACnet/SC normal
La figure suivante illustre le scénario de basculement du réseau BACnet/SC dans lequel le hub principal est hors ligne et les nœuds sont réacheminés sur le hub de basculement.
Figure 2. Scénario réseau BACnet/SC avec basculement

Pour plus d’informations sur la topologie BACnet/SC et, plus généralement, sur BACnet/SC, reportez-vous au document BACnet/SC Workflow Technical Bulletin (LIT-12013959) .