Configuration système pour un réseau BACnet/IP - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Les appareils BACnet/IP sont connectés directement au réseau Ethernet IP. Le moteur réseau communique avec les appareils en utilisant le protocole BACnet et présente les données BACnet au système de la même façon que les autres données dans le système Metasys. La figure suivante représente le SNE1050 intégré dans le réseau Metasys. Les autres appareils BACnet/IP sont intégrés de la même manière.

Figure 1. Configuration système de l’intégration réseau BACnet/IP
Le NAE85 permet l’intégration de projets d’intégration BACnet de plus grande envergure.
Important : La configuration suivante est autorisée avec les NAE85 dotés de la version 11.0 ou d’une version antérieure uniquement. Avec la version 12.0, le NAE85 peut agir uniquement en tant que Directeur de site. Dans l’exemple suivant, vous pourriez supprimer l’ADS/ADX et utiliser le NAE85 en tant que Directeur de site pour prendre en charge la version 12.0.
Figure 2. Intégration NAE85 BACnet