Configuration système d’Open Application Server (OAS) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

L’OAS associe les fonctions d’un moteur réseau à un serveur Metasys.

En tant que Directeur de site, OAS Standard prend en charge jusqu’à 2 appareils de supervision, 200 appareils locaux et 20 000 objets en utilisant les intégrations BACnet/IP et Remote Field Bus. L’OAS prend en charge l’intégration avec les appareils et systèmes suivants : C•CURE-victor, Modbus, M-Bus, KNX et OPC Unified Architecture (UA).

L’OAS fournit le Portail de gestion du site (SMP) et l’interface utilisateur Metasys (IU Metasys).

Figure 1. Schéma du système OAS