Configuration système avec plusieurs moteurs réseau avec un moteur réseau désigné en tant que Directeur de site - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Pour étendre les capacités de votre système, ajoutez un ou plusieurs moteurs réseau supplémentaires. Dans la figure suivante, un moteur réseau désigné comme le directeur de site fournit le Portail de gestion du site vers tous les appareils du site. Cette configuration prend en charge jusqu’à quatre utilisateurs simultanés.

Remarque :
  • Cette configuration assure uniquement le stockage à long terme des données en utilisant le Metasys Export Utility installé sur un ordinateur.
  • Le NAE45-Lite peut uniquement être associé avec d’autres appareils NAE45-Lite appareils. De plus, le NAE45-Lite a besoin d’un Directeur de site ADS-Lite-A et ces deux éléments ne sont disponibles que sur certains marchés spécifiques.
  • De manière similaire, le SNE110Lx peut être associé avec d’autres moteurs réseau de type SNE110Lx uniquement. De plus, le SNE110Lx a besoin d’un Directeur de site ADS-Lite-A et ces deux éléments ne sont disponibles que sur certains marchés spécifiques.
Figure 1. Configuration système avec plusieurs moteurs réseau avec un moteur réseau désigné en tant que Directeur de site