Configuration système Directeur de site de Serveur Metasys avec plusieurs moteurs réseau - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Les sites qui ont besoin de plus de quatre utilisateurs simultanés doivent ajouter un serveur Metasys. Si un grand nombre de graphiques sont requis pour naviguer dans un site, l’ajout du serveur Metasys permet d’accéder à un lecteur de disque ou un lecteur réseau pour le stockage des fichiers graphiques. Le serveur Metasys fournit un stockage permanent d’échantillons de données de tendance, les messages d’événement et ceux de trace d’audit acheminés depuis les moteurs réseau.

Figure 1. Configuration système à plusieurs moteurs réseau avec directeur de site de serveur Metasys