Configuration de l’application Contrôle des fumées - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

La figure suivante représente une configuration qui est conforme au listing UL 864 UUKL/ORD-C100-13 UUKLC 10e Édition pour les systèmes de contrôle des fumées, incorporant des systèmes à contrôle des fumées et sans non-contrôle des fumées. Cette configuration est uniquement un exemple ; le nombre et l’agencement des composants dans votre système peuvent différer. Vérifiez que votre système est conforme à toutes les exigences et restrictions en matière d’appareils et de communication.

Figure 1. Système Metasys Norme UL 864 UUKL/ORD-C100-13 UUKLC 10e Édition, contrôle des fumées