ADX unifié et fractionné avec deux cartes réseau - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Un système ADX unifié et fractionné peut utiliser des ordinateurs qui ont plus d’une carte réseau. D’autres applications logicielles de Metasys telles que Metasys Export Utility, prennent aussi en charge les ordinateurs qui ont plusieurs cartes réseau. Les étapes à suivre pour configurer les cartes sont incluses avec les instructions d’installation du logiciel de l’application concernée. La figure suivante représente deux exemples de configurations réseau prises en charge.

Figure 1. Exemples de réseaux avec deux cartes réseau