Programmation - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Programmation fournit une interface utilisateur graphique qui illustre quand les événements sont programmés pour se produire. Programmation automatise les fonctions de routine telles que le passage d’une pièce du mode occupé au mode inoccupé pour les besoins de chauffage et de refroidissement et l’optimisation énergétique. Chaque programmation consiste en une programmation hebdomadaire, un programme horaire d’exception, une liste d’éléments insérés dans la programmation et une période effective. Les programmes horaires d’exception ont la priorité sur les programmations quotidiennes uniquement pendant leur durée configurée, la programmation revenant ensuite à la programmation hebdomadaire type. Les exceptions peuvent inclure des références aux Calendriers qui peuvent, par exemple, refléter une programmation de congé pour l’ensemble du site ou montrer des zones de locataires sélectionnés dans le bâtiment. Une autre vue incluse dans la programmation, appelée Programmation d’aujourd’hui, montre la programmation du jour et notamment la façon dont chaque programme horaire d’exception affecte cette même programmation du jour.

Une fonction multi-fuseaux horaires est disponible pour définir des programmations horaires pour plusieurs fuseaux horaires. Vous pouvez programmer des programmations horaires sur la base des fuseaux horaires des appareils au lieu de convertir l’heure pour la corréler au fuseau horaire du Directeur de site.