Préférences - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Le système Metasys propose des préférences personnalisées pour les interfaces utilisateur Metasys. Ces préférences vous permettent de configurer le comportement de l’interface utilisateur, y compris les sons et les couleurs, l’affichage au démarrage et la possibilité d’ajouter des liens vers des applications externes. Les préférences sont regroupées en deux catégories : Préférences système et Préférences de l’utilisateur. Les Préférences système s’appliquent à tous les utilisateurs qui se connectent au site ou à l’appareil, et influent sur les performances et le fonctionnement du système. Les Préférences de l’utilisateur s’appliquent à des utilisateurs spécifiques du système Metasys et définissent la façon dont les informations s’affichent dans les interfaces utilisateur. Les Préférences de l’utilisateur n’influent pas sur le fonctionnement du système.