Navigation dans le système - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

L’IU Metasys prend en charge la navigation sous la forme de relations entre les zones et l’équipement. Une zone est l’emplacement ou l’aire physique qui est desservi par un équipement. Équipement est le terme général utilisé pour décrire les contrôleurs et les appareils physiques qui font fonctionner votre bâtiment. Ces contrôleurs et appareils incluent des chaudières, des refroidisseurs, des centrales de traitement d’air, des lumières, des compteurs, des appareils de sécurité et tout autre appareil utilisé pour maintenir l’environnement de votre bâtiment. L’équipement peut desservir des zones et d’autres équipements. Un administrateur système Metasys peut créer des zones et de l’équipement, et définir les relations qui les unissent dans SCT.

L’arborescence Réseau du bâtiment dans l’IU Metasys permet d’accéder aux objets en utilisant une arborescence de navigation remplaçant l’arborescence des zones. Le Réseau du bâtiment organise les objets en fonction de la hiérarchie des objets de Metasys, qui est similaire à l’arborescence Tous les items dans le SMP. Les objets listés dans l’arborescence Réseau du bâtiment sont identifiés par un nom et une icône, et affichent des indicateurs d’état globaux.

Remarque : L’ordre de l’arborescence Réseau du bâtiment est hérité de l’arborescence Tous les items à quelques exceptions mineures près. Par exemple, les objets d’extension s’affichent dans l’arborescence Réseau du bâtiment dans l’IU Metasys, mais pas dans l’arborescence Tous les items dans le SMP. Pour réorganiser l’ordre des objets, utilisez la fonction Organiser arborescence dans l’IU Metasys.

L’IU SMP et l’IU Metasys prennent en charge les modèles de navigation système personnalisés par l’utilisateur sous la forme de Vues utilisateur, une méthode hiérarchique permettant d’organiser et d’afficher certains ou tous les objets d’un système. Un administrateur système Metasys peut limiter l’accès d’un utilisateur au système Metasys en créant des Vues utilisateur et en les attribuant à des utilisateurs spécifiques. Dans Metasys Version 12.0, utilisez le SMP ou SCT pour créer et modifier une Vue utilisateur.