Limitation de demande et rotation de charge - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

La fonction Limitation de demande (DL) réduit les factures d’utilités industrielles en limitant les pics de consommation d’énergie. Elle coupe (déleste) de manière sélective l’équipement, par exemple les ventilateurs et les lampes, ou règle les points de consigne pour limiter la consommation d’énergie aux heures de pointe.

La fonction Rotation de charge aide à faire des économies en réduisant la consommation d’énergie générale. Elle agit en continu pour maintenir une réduction d’énergie spécifiée en délestant les charges inutiles. Une site peut mettre en œuvre une ces deux fonctionnalités ou les deux.