Directeur de site - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Quand les utilisateurs accèdent à un moteur ou un serveur via un navigateur Web, seules les informations locales de l’appareil concerné sont accessibles. Pour que toutes les informations du site soient accessibles depuis un point unique, le système Metasys utilise un Directeur de site. Le Directeur de site est l’appareil désigné pour détenir les informations du site, y compris les informations sur l’organisation logique des données du bâtiment, les informations d’administration des mots de passe utilisateur, et l’heure et la date principales. Cette fonction réside dans un moteur ou, dans les grandes installations, un serveur. Pour les réseaux qui n’ont pas de serveur, un des moteurs est désigné en tant que Directeur de site. Quand un ou plusieurs serveurs font partie du réseau, l’un d’entre eux doit être désigné en tant que Directeur de site. Le Directeur de site constitue un point uniforme d’entrée et prend en charge des fonctions telles que la connexion des utilisateurs, l’administration des utilisateurs, la synchronisation temporelle et la gestion du trafic.

Envisagez de choisir un serveur pour le Directeur de site si vous avez besoin :

  • de prendre en charge plusieurs langues internationales ;

  • d’un référentiel pour les données de tendance et d’alarme et les transactions d’opérateur, avec des annotations pour les systèmes MVE ;

  • d’un plus grand nombre d’utilisateurs simultanés que ce qui est possible avec un moteur.