DDA Syslog - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Le système Metasys offre en option la possibilité d’envoyer ses entrées de journal d’audit et notifications d’alarmes configurées à un serveur Syslog standard externe, conformément au protocole RFC 3164 publié sur Internet. L’option Syslog indique tous les champs possibles dans les entrées d’événement et d’audit Metasys, et remplace tous les champs vides par un tiret unique (-). Les différents champs de chaque message Metasys sont envoyés au serveur Syslog séparés par le symbole de barre verticale (|), ce qui assure l’intégrité de toutes les données envoyées au serveur Syslog.

Une fois le DDA Syslog configuré, tous les messages qui sont envoyés au référentiel ADS local sont également immédiatement envoyés au serveur Syslog configuré. Vous pouvez appliquer l’analyse judiciaire sur le regroupement de toutes les informations d’audit et d’événement sur le serveur Syslog.