Chiffrement des adresses électroniques - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Le logiciel Metasys dispose d’une fonction de chiffrement des adresses électroniques qui chiffre les noms d’utilisateur et les mots de passe au fur et à mesure qu’ils sont saisis dans l’interface utilisateur du SMP. Les machines intégrées et de serveur peuvent alors envoyer des e-mails à des serveurs de messagerie par le biais d’un canal sécurisé (SSL, Secure Socket Layer). La totalité de la charge utile du message est chiffrée, ce qui permet au logiciel Metasys de communiquer avec des serveurs de messagerie requérant des connexions SSL.

Les utilisateurs peuvent configurer le chiffrement des e-mails de sorte à ne pas requérir l’authentification, y compris d’authentification SMTP et POP-avant-SMTP.