L’intégration ADFS avec authentification à deux facteurs est une fonction supplémentaire concédée sous licence qui ajoute la prise en charge de l’utilisation par Metasys d’ADFS, une solution d’authentification unique ou SSO (de l’anglais Single Sign-On) développée par Microsoft®. ADFS peut alors, à son tour, être utilisée pour mettre en œuvre une authentification à deux facteurs pour accéder à Metasys. ADFS contribue à empêcher les accès non autorisés à Metasys : en effet, les intrusions, si elles ne sont pas contrées, peuvent entraîner des pertes financières et de données, porter atteinte à la réputation de l’entreprise, provoquer des interruptions système et d’autres conséquences négatives.
Remarque : L’authentification ADFS est disponible pour les utilisateurs de l’IU Metasys, mais elle n’est pas disponible pour ceux de SMP Metasys. L’authentification ADFS unique et celle à deux facteurs sont configurées sur le système ADFS du client.