Logiciel Metasys Export Utility - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Le logiciel Metasys Export Utility fournit aux gestionnaires de sites la capacité de construire facilement des rapports sur mesure en utilisant les données d’historique provenant du système Metasys. Vous pouvez utiliser ces données pour gérer l’exploitation quotidienne des bâtiments. Le logiciel Metasys Export Utility extrait les données des tendances historiques, des alarmes et d’audit d’un moteur ou d’un serveur. Vous pouvez collecter des données du système pour les analyser et les stocker dans jusqu’à six formats différents, y compris dans des fichiers Microsoft Word® ou Microsoft Excel®. Par ailleurs, la fonction de programmation extrait et enregistre les données sur la base d’intervalles de temps configurables par l’utilisateur.

Le Metasys Export Utility vous fournit la capacité de créer des études d’exécution et d’analyser les causes profondes des changements système et des pannes d’équipement mécanique. Vous pouvez aussi collecter des données d’exécution suivies pour les utiliser avec un CMMS (computerized maintenance management system) pour programmer la maintenance mécanique des systèmes CVC.