CCT (Controller Configuration Tool) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active
Vous pouvez utiliser CCT (Controller Configuration Tool) pour configurer, simuler, mettre en service et transférer des fichiers d’application vers les appareils suivants :
  • contrôleurs d’équipement à usage général de la série CG ;
  • contrôleurs d’équipement local avancés de la série FAC ;
  • contrôleurs d’équipement local de la série FEC ;
  • contrôleurs de boîtes BDV de la série CV ;
  • contrôleurs de boîtes BDV de la série VMA ;
  • contrôleurs de boîtes BDV de la série VAV ;
  • modules d’extension d’E/S série XPM ;
  • modules d’extension d’E/S série IOM ;
  • moteurs de contrôle de réseau série SNC ;
  • moteurs de contrôle de réseau série NCE ;

Le CCT utilise l’un des trois modes suivants, qui assurent les fonctions-clés du système :

  • Utilisez le mode Configuration pour sélectionner les options mécaniques et de logique de commande pour les systèmes mécaniques de centrales de traitement d’air, terminaux, sites centraux et boîtes BDV typiques. Vous pouvez personnaliser la logique standard fournie par le processus de sélection du système pour répondre à vos besoins spécifiques de logique de commande.
  • Utilisez le mode Simulation pour examiner la logique de l’application comme si vous mettiez le système en service. Vous pouvez modifier les points de consigne, les entrées ou les capteurs au cours d’une séance de simulation afin de valider la logique avant d’attribuer la configuration à un contrôleur spécifique. Une console de simulation de débogage permet également de définir les points de rupture qui mettent la session de simulation sur pause en fonction des critères que vous avez définis. Pendant l’affichage d’une session de simulation, les transitions de la logique sont mises en surbrillance pendant quelques secondes pour vous aider à identifier les emplacements où des modifications ont lieu.
  • Utilisez le mode Mise en service pour vous connecter à un appareil et consulter les données actuelles depuis cet appareil. Vous pouvez utiliser ce mode pour surveiller votre appareil et régler les décalages, les changements de valeur (CDV), et la polarité parmi d’autres modifications de paramètres et de détails.

Pour les applications comportant des boîtes BDV, CCT dispose en option d’un test de débit de boîte pour entraîner automatiquement toutes les boîtes BDV et assurer une installation mécanique correcte et une bonne configuration des paramètres de réglage des flux principaux.

L’outil ZCT (ZFR Checkout Tool) permet de valider la connexion sans fil et l’intégrité du réseau polygonal sans fil. Reportez-vous à l’aide ZFR Checkout Tool Help (LIT-12012292) pour plus d’informations.
Remarque : ZCT n’est pas compatible avec la série WRG1830/ZFR183x Pro.

Les fichiers CAF (Controller Application File) peuvent être transférés et mis en service sur un appareil à l’aide de plusieurs interfaces de connexion : un accès direct NxE, un routeur MAP 4.2+ / BACnet®, ZigBee® et Ethernet direct.

Pour toute information sur la mise à niveau ou l’installation de CCT, reportez-vous au document CCT Installation Instructions (LIT-12011529).

Pour la liste des fonctions et avantages mis à jour disponibles dans la dernière version de CCT, reportez-vous au document Controller Configuration Tool (CCT) Catalog Page (LIT-1900386).