Résumé des modifications - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Les informations suivantes sont nouvelles ou ont été révisées :

  • Ajout d’informations sur BACnet Secure Connect (BACnet/SC) à travers tout le document, Intégration BACnet/SC compris, car c’est une norme de protocole prise en charge récemment avec Metasys Version 12.0.
  • Ajout d’informations sur MQTT (MQ Telemetry Transport), MQTT (MQ Telemetry Transport) compris, car c’est une intégration prise en charge récemment avec Metasys Version 12.0.
  • Remplacement des références à l’IU Metasys hors ligne par l’Outil de configuration du système Johnson Controls (JCT) dans l’ensemble du document, car cet outil a changé de nom.
  • Mise à jour de sections faisant référence à Energy Essentials. Energy Essentials a été arrêté à partir de la Version 12.0.
  • Ajout de détails indiquant que l’IU Metasys est désormais prise en charge sur le NAE85 et le LCS85.
  • Mise à jour des informations sur Régulateurs d’équipement des séries CG et CV, y compris l’ajout de deux nouveaux modèles de contrôleurs d’applications à usage général série CG avec un afficheur embarqué et du nouveau modèle d’afficheur de contrôleur local.
  • Mise à jour de Moteurs de réseau de la série SNE, Moteurs de contrôle des réseaux série SNC, Moteur d’automatisation réseau série NAE et Comparaison des moteurs réseau avec des mises à jour des fonctions de la version.
  • Mise à jour de Comparaison des serveurs, OAS (Open Application Server) et Serveur de régulation LCS85 LonWorks avec des mises à jour des fonctions de la version.
  • Mise à jour de Interface utilisateur avec un tableau qui décrit les offres 12.0 et indique si elles prennent en charge l’IU Metasys, le SMP avec une licence supplémentaire ou le SMP sans licence supplémentaire.
  • Mise à jour de SCT et SCT Pro (System Configuration Tool Pro) pour refléter les dernières versions.
  • Mise à jour des Caractéristiques techniques.
    • Ajout de la prise en charge de Windows ® 10 Enterprise LTSC (21H2)
    • Mise à jour des informations sur les versions de Windows 10, Windows Server 2019, Windows Server 2016, SQL Server 2019 Express et Standard, SQL Server 2017 Express et Standard, SQL Server 2016 Express et Standard.
    • Suppression de la prise en charge de Windows 8.1, SQL Server 2014 Express et Standard.
  • Mise à jour de la Documentation connexe afin d’y inclure les nouveaux BACnet/SC Workflow Technical Bulletin (LIT-12013959) , Mass Changes Tool (MCT) Help (LIT-12013963) et MQTT Client External Data Connector Network Engine Commissioning Guide (LIT-12013976).