Configuration système requise pour Application and Data Server Lite - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active
Tableau 1. Configuration système requise pour Application and Data Server Lite

Plate-forme informatique recommandée 1

Processeur Intel i7 dernière version avec 6 cœurs minimum

Disque dur 2 x 500 Go (RAID 1) 2 Avec 40 Go d’espace libre après l’installation de tous les logiciels prérequis et avant l’installation du logiciel ADS-Lite. RAID 1 (miroir) configuré avec la mise en cache d’écriture activée.
Remarque : Parmi les logiciels requis sont inclus le système d’exploitation pris en charge, le logiciel de la base de données, .NET Framework et tout autre logiciel ou service pack requis pour la configuration de votre ADS.

Carte graphique (mémoire vive de 1 Go, ATI® Technologies ou NVIDIA® Corporation, compatible 64 bits, Small Form Factor [SFF] si nécessaire)

Mémoire minimum requise 3

8 Go minimum, 16 Go recommandés

La VM hôte doit disposer d’au moins 8 Go de RAM allouée à tout moment. Lorsque vous configurez la VM, ne sélectionnez pas l’option d’activation de mémoire dynamique.

Systèmes d’exploitation et logiciels de base de données pris en charge 4

Windows® 10 Pro et Windows 10 Enterprise versions 2004, 21H1 et 21H2 (64 bits). Pour toutes les futures mises à jour de Windows 10 après la version 21H2, nous évaluerons et certifierons si le logiciel Metasys peut prendre en charge ces mises à jour avant de donner des éléments sur la prise en charge.

Windows® 10 Enterprise LTSC (21H2) (64 bits)
Logiciel de bases de données :
  • SQL Server® 2019 Express avec CU14 (64 bits)
    Remarque : SQL Server 2019 peut entraîner la temporisation du cache du service de configuration qui construit des procédures stockées. Cela cause l’échec de la connexion de l’utilisateur à l’interface utilisateur Metasys. Pour résoudre ce problème, paramétrez SQL Server 2019 pour s’exécuter en mode de compatibilité avec la version 2017. Pour plus d’informations, voir le site docs.microsoft.com
  • SQL Server® 2017 Express avec CU27 (64 bits)
  • SQL Server® 2016 Express avec SP2 CU17 (64 bits)

Systèmes d’exploitation pris en charge pour les appareils clients Metasys

Windows® 10 Pro et Windows 10 Enterprise versions 2004, 21H1 et 21H2 (64 bits). Pour toutes les futures mises à jour de Windows 10 après la version 21H2, nous évaluerons et certifierons si le logiciel Metasys peut prendre en charge ces mises à jour avant de donner des éléments sur la prise en charge.

Apple® macOS® 10.15 Catalina

Apple® macOS® 10.14 Mojave

Notes :
  • Dans OS X, vous ne pouvez pas afficher les graphiques Graphics+ dans l’interface utilisateur Portail de gestion du site.
  • Les systèmes d’exploitation Apple sont pris en charge seulement pour les systèmes clients Metasys.

Logiciel de navigateur Web pris en charge pour le client du Portail de gestion du site Metasys

Windows® Internet Explorer® 11.0.9600.18816 Update version 11.0.47 ou ultérieure

Remarque : Pour assurer que les sites Web s’affichent et fonctionnent correctement, sélectionnez l’option Utiliser les listes de compatibilité de Microsoft, qui se trouve sous Outils > Paramètres d’affichage de compatibilité.

Apple® Safari® version 13.1 ou ultérieure

Remarque :

D’autres navigateurs, comme Mozilla® Firefox®, peuvent également être utilisés mais ne sont pas totalement pris en charge. Vous utilisez le navigateur Web pour télécharger l’application Launcher. Une fois l’application de lancement installée, vous utilisez l’outil de lancement, et non le navigateur Web, pour vous connecter à l’interface utilisateur du Portail de gestion du site (SMP).

Logiciel de navigateur Web pris en charge pour clients de l’IU Metasys

Windows® Internet Explorer® 11.0.9600.18816 Update version 11.0.47 ou ultérieure
Notes :
  • Vous utilisez le navigateur Web pour télécharger l’application Launcher. L’IU Metasys ne prend pas en charge Internet Explorer 11 sur les systèmes d’exploitation Windows 10.
  • Pour assurer que les sites Web s’affichent et fonctionnent correctement, sélectionnez l’option Utiliser les listes de compatibilité de Microsoft, qui se trouve sous Outils > Paramètres d’affichage de compatibilité.
  • L’interface utilisateur Metasys ne prend pas en charge la navigation en mode privé. Pour quitter la navigation en mode privé, fermez la fenêtre du navigateur et ouvrez une nouvelle fenêtre de navigation.

Microsoft® Edge® version 91 ou ultérieure

Google® Chrome™ version 91 ou ultérieure
Remarque : L’interface utilisateur Metasys ne prend pas en charge le mode incognito. Pour quitter le mode incognito, cliquez ou appuyez sur l’icône X de la fenêtre ou de l’onglet de navigation, puis ouvrez une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Pour plus d’informations sur le mode incognito dans Google Chrome, cliquez ici.
Apple® Safari® version 13.1 ou ultérieure
Remarque : L’interface utilisateur Metasys ne prend pas en charge la navigation privée. Pour quitter la navigation privée, cliquez sur ou tapez sur Navigation privée dans la fenêtre de navigation.

Environnements virtuels pris en charge

Microsoft Hyper-V™

VMware®

Interfaces utilisateur prises en charge

Portail de gestion du site (SMP)

IU Metasys

Remarque : SMP a besoin d’une licence de la version 12.0. Cette licence est uniquement disponible pour les clients Metasys existants.
Autres logiciels inclus avec le téléchargement du logiciel ADSLite

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Microsoft .Net Core 3.1.21

Logiciel Launcher

Matériel en option

Toute imprimante réseau ou locale prise en charge par le système d’exploitation Windows qualifié

Logiciels en option

Graphic Generation Tool

Logiciel CCT

Logiciel SCT

Metasys Database Manager

Metasys Export Utility

1 Nos recommandations concernant la plate-forme informatique et la mémoire ne signifient pas que des machines plus anciennes ou plus lentes ne peuvent pas être utilisées. Reportez-vous au document Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) 1 pour plus d’informations sur les recommandations relatives aux serveurs/ordinateurs.
2 Pour des performances optimales, utilisez des disques durs SAS (Serial Attached SCSI) et non des disques durs SCSI (Small Computer System Interface).
3 Il est recommandé d’utiliser la RAM prise en charge par l’ordinateur.
4 Reportez-vous au document Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) pour les paramètres spécifiques du système d’exploitation Microsoft Windows pouvant être nécessaires pour la configuration de votre système Metasys.