Configuration système minimale requise pour l’ADS (Application and Data Server) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active
Tableau 1. Configuration système minimale requise pour l’ADS (Application and Data Server) (5 utilisateurs)

Plate-forme informatique recommandée 1

Processeur Intel Core i7-8700 (Six cœurs, 3,20 GHz)

2 disques durs SATA 3,5 po de 500 Go 7200 tr/min 2 avec 40 Go d’espace libre après l’installation de tous les logiciels prérequis et avant l’installation du logiciel ADS. RAID 1 (miroir) configuré avec la mise en cache d’écriture activée.

Remarque : Parmi les logiciels requis sont inclus le système d’exploitation pris en charge, le logiciel de la base de données, .NET Framework et tout autre logiciel ou service pack requis pour la configuration de votre ADS.

Carte graphique (mémoire vive de 1 Go, ATI® Technologies ou NVIDIA® Corporation, compatible 64 bits, Small Form Factor [SFF] si nécessaire)

Mémoire minimum requise 3

16 Go RAM

La VM hôte doit disposer d’au moins 8 Go de RAM allouée à tout moment. Lorsque vous configurez la VM, ne sélectionnez pas l’option d’activation de mémoire dynamique.

Nombre de moteurs pris en charge

Pour toute information sur le nombre de moteurs pris en charge, reportez-vous au tableau intitulé Maximum number of network engines supported based on Metasys Server type and Server size dans le document Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832).

Nombre d’utilisateurs du Portail de gestion du site pris en charge

Jusqu’à cinq

Nombre d’utilisateurs de l’IU Metasys pris en charge

Jusqu’à cinq

Systèmes d’exploitation pris en charge 4 et logiciels de base de données pris en charge

Windows® 10 Pro et Windows 10 Enterprise versions 2004, 21H1 et 21H2 (64 bits). Pour toutes les futures mises à jour de Windows 10 après la version 21H2, nous évaluerons et certifierons si le logiciel Metasys peut prendre en charge ces mises à jour avant de donner des éléments sur la prise en charge.

Windows® 10 Enterprise LTSC (21H2) (64 bits)
Prend en charge :
  • SQL Server® 2019 Express avec CU14 (64 bits)
    Remarque : SQL Server 2019 peut entraîner la temporisation du cache du service de configuration qui construit des procédures stockées. Cela cause l’échec de la connexion de l’utilisateur à l’interface utilisateur Metasys. Pour résoudre ce problème, paramétrez SQL Server 2019 pour s’exécuter en mode de compatibilité avec la version 2017. Pour plus d’informations, voir le site docs.microsoft.com
  • SQL Server® 2017 Express avec CU27 (64 bits)
  • SQL Server® 2016 Express avec SP2 CU17 (64 bits)
Prend en charge :
  • SQL Server® 2017 Express avec CU27 (64 bits)
  • SQL Server® 2016 Express avec SP2 CU17 (64 bits)

Systèmes d’exploitation pris en charge pour l’ordinateur client du Portail de gestion du site Metasys

Windows® 10 Pro et Windows 10 Enterprise versions 2004, 21H1 et 21H2 (64 bits). Pour toutes les futures mises à jour de Windows 10 après la version 21H2, nous évaluerons et certifierons si le logiciel Metasys peut prendre en charge ces mises à jour avant de donner des éléments sur la prise en charge.

Apple® macOS® 11 Big Sur

Apple® macOS® 10.15 Catalina

Apple® macOS® 10.14 Mojave

Logiciel du navigateur Web pris en charge pour les ordinateurs du client du Portail de gestion du site Metasys

Apple® Safari® version 13.1 ou ultérieure
Notes :
  • Dans OS X, vous ne pouvez pas afficher les graphiques Graphics+ dans l’interface utilisateur Portail de gestion du site.
  • Vous utilisez le navigateur Web pour télécharger l’application Launcher. Après avoir installé l’application Launcher, utilisez cette dernière, et non pas le navigateur Web, pour vous connecter à l’interface utilisateur du Portail de gestion du site (SMP).

Logiciel de navigateur Web pris en charge pour les appareils clients de l’interface utilisateur Metasys

Microsoft® Edge® version 91 ou ultérieure

Google® Chrome™ version 91 ou ultérieure
Remarque : L’interface utilisateur Metasys ne prend pas en charge le mode incognito. Pour quitter le mode incognito, cliquez ou appuyez sur l’icône X de la fenêtre ou de l’onglet de navigation, puis ouvrez une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Pour plus d’informations sur le mode incognito dans Google Chrome, cliquez ici.
Apple® Safari® version 13.1 ou ultérieure
Remarque : L’interface utilisateur Metasys ne prend pas en charge la navigation privée. Pour quitter la navigation privée, cliquez sur ou tapez sur Navigation privée dans la fenêtre de navigation. D’autres navigateurs Web comme Mozilla® Firefox® ne sont pas officiellement pris en charge par l’interface utilisateur. Cependant, l’interface utilisateur Metasys peut s’afficher et fonctionner correctement dans ces navigateurs Web.

Environnements virtuels pris en charge

Microsoft Hyper-V™

VMware®

Interfaces utilisateur prises en charge

Portail de gestion du site (SMP)

IU Metasys

Remarque : SMP a besoin d’une licence de la version 12.0. Cette licence est uniquement disponible pour les clients Metasys existants.
Autres logiciels inclus avec le téléchargement du logiciel ADS

Logiciel Launcher, images de moteurs réseau, exemples de définitions résumées, Microsoft .NET Framework (plusieurs versions), SQL Server Management Studio, Metasys Database Manager, Toggletunnel, fichiers d’exemples de bases de données MIB (Management Information Base) SNMP, Report Viewer 2010 et Report Viewer 2012.

Matériel en option

Toute imprimante réseau ou locale prise en charge par le système d’exploitation Windows qualifié

Logiciel en option

Graphic Generation Tool

Logiciel CCT

Logiciel SCT

Logiciel Metasys Export Utility

1 Nos recommandations concernant la plate-forme informatique et la mémoire ne signifient pas que des machines plus anciennes ou plus lentes ne peuvent pas être utilisées. Reportez-vous au document Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) pour plus d’informations sur les recommandations relatives aux serveurs/ordinateurs.
2 Pour des performances optimales, utilisez des disques durs SAS (Serial Attached SCSI) et non des disques durs SCSI (Small Computer System Interface).
3 Pour des performances optimales, utilisez la quantité de mémoire maximum autorisée par l’ordinateur.
4 Consultez la section Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) pour les paramètres du système d’exploitation Microsoft Windows pouvant être nécessaires pour la configuration de votre système Metasys