Installation - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guide d’installation du régulateur d’application à usage général M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Lors de l’installation d'un régulateur, respectez les consignes suivantes :

  • Afin de minimiser les vibrations et les chocs susceptibles de l'endommager, transportez le régulateur dans son emballage d'origine.

  • Vérifiez que toutes les pièces ont bien été envoyées avec le régulateur.

  • Ne faites pas tomber le régulateur. Il ne doit subir aucun choc physique.