Validation du câblage des entrées/sorties - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guide d’installation du régulateur d’application à usage général M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Les régulateurs CGM sont livrés avec une application d'état par défaut qui peut aider à la validation du câblage des bornes de sortie et d'entrée avant le téléchargement d'un fichier d'application. Lorsque le régulateur est mis sous tension dans cet état, le voyant LED de défaut clignote en suivant une séquence composée de deux clignotements rapides, puis d’une longue pause (reportez-vous au Tableau 1).

Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que les commutateurs rotatifs sont réglés sur l’adresse désirée et câblez les bornes d'entrée et de sortie. Mettez sous tension le régulateur CGM et connectez-vous au périphérique avec au choix une passerelle MAP ou l’afficheur de régulateur local MS-DIS1710-0 pour afficher les points dans le régulateur. Le régulateur CGM indiquera Opérationnel pour l'état même si aucune application n’est chargée. L'outil CCT ne pourra pas mettre en service ni charger le périphérique tant qu'aucune véritable application n'aura été téléchargée. Le nom d'application affiché correspond à l'adresse du régulateur suivie de son modèle et de son « état par défaut ».

Par exemple, un régulateur CGM0909 dont les commutateurs rotatifs seraient réglés sur 8 porterait le nom d'application d'état par défaut « 8-CGM09090 Default State ».

L'application d'état par défaut crée des points d’E/S pour toutes les connexions des bornes d'entrée et de sortie. Elle suppose que toutes les entrées universelles sont des sondes de température en nickel. Toutes les sorties configurables (CO) sont traitées comme des sorties binaires (BO) dont la valeur initiale est 0. L'état par défaut reçoit également des informations d'un capteur réseau à l'adresse 199. Si aucun capteur réseau n'est connecté, le démarrage de cet état par défaut est retardé de 30 secondes, car le régulateur tente d'établir une connexion avec le capteur.