Réglage de l'interrupteur de fin de ligne (EOL) - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guide d’installation du régulateur d’application à usage général M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Chaque régulateur CGM est doté d'un interrupteur EOL qui, lorsqu'il est en position ON (levé), définit le régulateur comme un appareil de terminaison sur le bus. Reportez-vous à la Figure 1 pour identifier l'emplacement de l'interrupteur EOL. Par défaut, l'interrupteur EOL est désactivé (position abaissée).

Figure 1. Positions de l'interrupteur de fin de ligne (EOL)

Pour configurer les adresses des périphériques sur un régulateur, procédez comme suit :

Procédure

  1. Identifiez l'emplacement physique du régulateur sur le bus FC.
  2. Déterminez si le régulateur doit être défini comme un périphérique de terminaison sur le bus.
    Remarque : Pour des informations détaillées sur les règles de terminaison EOL et le réglage de l'interrupteur de fin de ligne des bus FC, reportez-vous au document MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .
  3. Si le régulateur est un périphérique de terminaison sur le bus FC, placez l'interrupteur EOL en position ON (activé) Si le régulateur n'est pas un périphérique de terminaison sur le bus, placez l'interrupteur EOL en position Off (hors service).

    Lorsqu'un régulateur est raccordé à l'alimentation avec son interrupteur EOL en position ON, le voyant EOL jaune situé sur le couvercle du régulateur est allumé.