Configuration d'un écran d'affichage local - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guide d’installation du régulateur d’application à usage général M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Les modèles CGM ne sont pas équipés d'un écran d'affichage intégré, mais il est possible de les raccorder à un écran d'affichage de régulateur local DIS1710. Pour obtenir des informations détaillées sur la configuration et l'utilisation d'un écran d'affichage DIS1710 connecté à distance, reportez-vous au document DIS1710 Local Controller Display Technical Bulletin (LIT-12011270) .