Câblage - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guide d’installation du régulateur d’application à usage général M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Lors du câblage d'un régulateur CGM, respectez les consignes suivantes :

ATTENTION
  • Risk of Electric Shock:
  • Disconnect the power supply before making electrical connections to avoid electric shock.
ATTENTION
  • Mise en garde : Risque de décharge électrique :
  • Débrancher l'alimentation avant de réaliser tout raccordement électrique afin d'éviter tout risque de décharge électrique.
ATTENTION
  • Risk of Property Damage:
  • Do not apply power to the system before checking all wiring connections. Des fils formant un court-circuit ou connectés de façon incorrecte risquent d'endommager irrémédiablement l'équipement.
ATTENTION
  • Mise en garde : Risque de dégâts matériels :
  • Ne pas mettre le système sous tension avant d'avoir vérifié tous les raccords de câblage. Des fils formant un court-circuit ou connectés de façon incorrecte risquent d'endommager irrémédiablement l'équipement.
Important : Ne pas dépasser les caractéristiques électriques du régulateur. Dépasser les caractéristiques électriques du régulateur peut l’endommager de façon permanente et annuler toute garantie.
Important : Utiliser uniquement des conducteurs en cuivre. Réaliser tous les branchements en respectant les réglementations régionales, nationales et locales.
Important : Les décharges électrostatiques peuvent endommager les composants du régulateur. Pendant l'installation, la configuration et l'entretien du régulateur, prendre les précautions nécessaires pour éviter les décharges électrostatiques susceptibles d'endommager le module.

Pour obtenir des informations détaillées sur la configuration et le câblage d’un bus MS/TP, d’un bus FC et d’un bus SA, reportez-vous au document MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .Pour des informations détaillées sur le câblage d'un réseau N2, reportez-vous au document N2 Communications Bus Technical Bulletin (LIT-636018).