Informations relatives aux réparations - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Si le moteur de réseau ne fonctionne pas selon ses spécifications, remplacez-le. Le moteur de réseau ne nécessite pas d'entretien. Cependant, des mises à jour logicielles sont régulièrement disponibles afin d'améliorer certaines de ses fonctions. Pour obtenir un appareil de remplacement, des mises à jour logicielles ou des accessoires, contactez votre représentant Johnson Controls local.

N'ouvrez pas le boîtier du moteur de réseau. Une étiquette d'inviolabilité indique si l'appareil a été ouvert. Le moteur de réseau ne contient aucune pièce interne réparable par l'utilisateur, et ne nécessite pas d'opération de maintenance sur site. Un supercondensateur non remplaçable, et non une batterie, conserve les données du moteur de réseau pendant une panne d'alimentation électrique.

Si vous remplacez un moteur de réseau pour une raison quelconque ou ajoutez un nouveau moteur de réseau à un site, vous devez mettre à jour l'enregistrement du site et associer le moteur au directeur de site, pour vous assurer que le nouveau moteur de réseau est reconnu et capable de communiquer. Reportez-vous à la section Replacing a Network Engine du SNE Commissioning Guide (LIT-12013352) pour plus d'informations sur le remplacement d'un moteur de réseau et la configuration du nouveau moteur afin de communiquer au sein du site d'un système Metasys.