Voyants LED d'état - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Des voyants LED sur le panneau avant du SNE indiquent l'état de fonctionnement de ce dernier. Pour obtenir la liste complète des informations de fonctionnement des voyants LED, reportez-vous à la Figure 1 et au Tableau 1.

Figure 1. Désignations des voyants LED du moteur de réseau