Tableau des voyants LED du SNE - Metasys - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Le tableau suivant décrit la signification de chaque voyant LED sur le SNE. Les états normaux sont spécifiés en gras. Un clignotement rapide est caractérisé par des clignotements rapprochés (intervalle inférieur à une seconde), tandis qu'un clignotement lent est caractérisé par des clignotements beaucoup moins rapprochés (intervalle supérieur ou égal à une seconde).

Tableau 1. Désignation des voyants LED du moteur de réseau, état normal, description et autres conditions

Nom du voyant LED

Couleur

État

Description

HEARTBEAT

Multicolore : bleu ou violet

Clignote en bleu et violet

1 clignotement par seconde = état de fonctionnement normal (tous les processus surveillés ont démarré et l'appareil est entièrement opérationnel).

Allumé en bleu

Allumé en continu, pas de clignotement = le SNE est sous tension mais n'est pas opérationnel.

Clignotement à vitesse moyenne, en violet et bleu

2 clignotements par seconde = le SNE est en train de démarrer.

Clignotement rapide, en violet et bleu

5 clignotements par seconde = le SNE est en train de s'éteindre.

Éteint

Absence d'alimentation

FAULT

Rouge

Éteint

Absence de défaillance, fonctionnement normal

Allumé

Allumé en continu = les diagnostics sont en cours d'exécution ou des défaillances sont détectées (par exemple, utilisation excessive de la mémoire/mémoire flash ou température de l'UC élevée).

ETH ACTIVITY

Vert

Clignote

1 clignotement par seconde = les données sont transférées via la connexion Ethernet. Le trafic Ethernet est un trafic général (qui peut ne pas concerner le moteur de réseau).

Éteint

Aucune communication

ETH LINK SPEED

Bleu ou jaune

Allumé

Allumé en continu en bleu = le réseau est connecté (1000 Mbit/s).

Allumé en continu en jaune = le réseau est connecté (100 Mbit/s).

Éteint

Aucune connexion réseau ou, si le voyant ETH ACTIVITY clignote, le réseau est connecté (10 Mbit/s).

SITE DIRECTOR

Vert

Allumé

Allumé en continu = le moteur de réseau est un directeur de site.

Éteint

Le moteur de réseau est un périphérique enfant.

BACNET/IP

Vert

Clignote

1 clignotement par seconde = le SNE transmet des messages BACnet via BACnet/IP à d'autres appareils, y compris d'autres moteurs.

Éteint

Absence de communication avec d'autres appareils BACnet/IP

USB-1

Vert ou rouge

Allumé

En rouge en continu = un appareil non pris en charge est raccordé au port USB-1.

Remarque : Seuls les adaptateurs USB approuvés, qui ont été testés et homologués, fonctionnent avec le SNE. Les adaptateurs non homologués ne fonctionnent pas avec le SNE. Reportez-vous au document SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296) pour plus d’informations.

Clignote en vert

1 clignotement par seconde = un appareil pris en charge est raccordé au SNE via le port USB-1.

Éteint

Aucun appareil n’est connecté ou le port USB est désactivé.

USB-2

Vert ou rouge

Allumé

En rouge en continu = un appareil non pris en charge est raccordé au port USB-2.

Remarque : Seuls les adaptateurs USB approuvés, qui ont été testés et homologués, fonctionnent avec le SNE. Les adaptateurs non homologués ne fonctionnent pas avec le SNE. Reportez-vous au document SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296) pour plus d’informations.

Clignote en vert

1 clignotement par seconde = un appareil pris en charge est raccordé au SNE via le port USB-2.

Éteint

Aucun appareil n’est connecté ou le port USB est désactivé.

FC BUS-1

Vert

Clignote

1 clignotement par seconde = transmission de données avec communication normale sur FC BUS-1

Allumé

Les moteurs de réseau sont définis sur FC BUS-1, mais aucun d’eux ne communique. Seul le SNE transmet.

Éteint

Aucune transmission de données

FC BUS-2

Bleu

Clignote

1 clignotement par seconde = transmission de données avec communication normale sur FC BUS-2

Allumé

Les moteurs de réseau sont définis sur FC BUS-2, mais aucun d’eux ne communique. Seul le SNE transmet.

Éteint

Aucune transmission de données

FC EOL-1

Jaune

Allumé si connecté

Allumé en continu = la terminaison de fin de ligne est activée sur FC BUS-1.

Éteint si non connecté

Éteint en continu = la terminaison de fin de ligne est désactivée sur FC BUS-1.

FC EOL-2

Jaune

Allumé si connecté

Allumé en continu = la terminaison de fin de ligne est activée sur FC BUS-2.

Éteint si non connecté

Éteint en continu = la terminaison de fin de ligne est désactivée sur FC BUS-2.