Séquence de test des voyants LED au démarrage - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Pendant la phase de démarrage, le moteur de réseau déclenche automatiquement un autotest destiné à vérifier le bon fonctionnement de l'appareil. Dès que l'alimentation électrique est raccordée, la séquence d'allumage des voyants LED suivante se produit :

  • Le voyant LED HEARTBEAT clignote en bleu/violet lorsque le moteur de réseau démarre.
  • Le voyant LED FAULT s’allume en rouge en continu pendant environ 30 secondes, puis s’éteint.
  • Les voyants LED USB-1 et USB-2 clignotent en vert lorsqu’un appareil pris en charge est raccordé au port USB correspondant. Les voyants LED s'allument en rouge en continu lorsqu'un appareil non prise en charge est raccordé. Les voyants LED sont éteints si aucun appareil n'est raccordé.