Réglage des interrupteurs de fin de ligne - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Les appareils de réseau se trouvant à chaque fin d'un segment de bus FC doivent être définis en tant qu'appareils de réseau terminés. Le moteur de réseau possède un interrupteur EOL pour chacune de ses connexions FC Bus qui définit le moteur en tant qu'appareil de réseau terminé sur le bus.

Pour définir un moteur de réseau en tant qu’appareil terminé sur le bus FC, placez l’interrupteur EOL en position ON comme illustré à la Figure 1.

Figure 1. Interrupteur EOL du bus FC en position (haute) ON par défaut d'usine
Remarque : Le moteur de réseau est livré avec chaque interrupteur EOL à la position initiale d’usine ON, comme indiqué à la Figure 1. Si le moteur de réseau n'est pas un appareil terminé sur le bus FC, repositionnez l'interrupteur du bloc d'interrupteurs EOL sur la position (basse) Off.

Réglez les interrupteurs EOL de manière appropriée pour le bus FC-1 et, le cas échéant, le bus FC-2. Le moteur de réseau suit les mêmes règles que les autres appareils de terminaison de commutation énumérés dans la section Setting Terminations du document MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).

Connexion RS-485 : réglez sur ON la terminaison EOL (ou installez une terminaison EOL) des deux appareils situés chacun à une extrémité d'un segment de bus RS-485. Réglez sur Off les interrupteurs EOL (ou n'installez pas de terminaison EOL) de tous les autres appareils du segment de bus RS-485.