Mise sous tension du moteur de réseau - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Mettez le moteur de réseau sous tension. Une fois sous tension, l'appareil requiert trois minutes environ pour démarrer et devenir opérationnel. Voir Séquence de test des voyants LED au démarrage.

Lorsque le voyant LED HEARTBEAT clignote en violet et que le voyant LED FAULT est éteint, cela signifie que démarrage est terminé et que le moteur de réseau est opérationnel. Les divers voyants LED sont présentés à la Figure 1.