Mise hors tension du moteur de réseau - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Mettez le moteur de réseau hors tension en retirant la fiche du bornier du port de la borne d’alimentation électrique du moteur de réseau (Figure 1) ou en débranchant le câble de l’adaptateur d’alimentation électrique.

Lorsque vous débranchez le moteur de réseau de l'alimentation électrique ou subissez une panne d'alimentation, le moteur de réseau devient inopérant lorsque les paramètres de gestion de l'alimentation expirent. Le voyant LED HEARTBEAT (Figure 1) reste allumé (en bleu), et le supercondensateur continue d’alimenter le moteur de réseau pendant 30 secondes environ afin de permettre la sauvegarde des données volatiles dans une mémoire non volatile. Le voyant LED HEARTBEAT s'éteint lorsque la sauvegarde des données est terminée.

Remarque : Le comportement du supercondensateur est différent de celui des batteries de secours utilisées dans le passé par les moteurs de réseau – par exemple, il requiert un temps de recharge après chaque cycle de mise hors tension/sous tension. L'unité n'est pas conçue pour subir des cycles de mise hors tension/sous tension fréquents sur une courte période de temps, par exemple, trois ou quatre cycles en une heure. Le cas échéant, le supercondensateur peut se décharger au point de ne plus pouvoir fonctionner. Un supercondensateur entièrement déchargé peut nécessiter jusqu'à 90 minutes pour se recharger une fois raccordé à sa source d'alimentation.