Le port du bus FC est une prise modulaire RJ-12 à 6 positions qui permet de se connecter à la passerelle du portail d'accès mobile (Mobile Access Portal, MAP).
Le port de bus FC est connecté en interne au bornier du bus FC ; ils partagent donc un seul protocole de communication. L'affectation des broches au port du bus FC est indiquée dans la figure suivante.
Figure 1. Affectation des broches au port du bus FC sur le SNE
| Légende | Signal |
|---|---|
| 1 | Bus FC (+) |
| 2 | Bus FC (-) |
| 3 | Commun au bus et à l'alimentation |
| 4 | Alimentation (15 V CC) |
| 5 | Commun au bus et à l'alimentation |
| 6 | Alimentation (15 V CC) |