Réglage de l'interrupteur EOL - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Les périphériques réseau se trouvant en fin de segment de bus FC doivent être définis en tant que périphériques réseau terminés. Le SNC possède un interrupteur EOL rouge appelé FC EOL pour la connexion du bus FC qui définit le moteur en tant que périphérique réseau terminé sur le bus.

Pour définir un SNC en tant que périphérique terminé de bus FC, placez l’interrupteur EOL en position ON comme illustré à la Figure 1.

Figure 1. Interrupteur EOL de bus FC : Position ON (haut)

Remarque : Le SNC est livré avec l’interrupteur EOL placé en usine sur la position ON (haut), comme illustré à la Figure 1. Si le SNC n'est pas un périphérique terminé sur le bus FC, placez l'interrupteur EOL sur la position OFF (bas).

Réglez l’interrupteur EOL de manière appropriée pour le bus FC. Le SNC suit les mêmes règles que les autres périphériques se terminant par un interrupteur listés dans les sections Setting Terminations du document N2 Communications Bus Technical Bulletin (LIT-636018) et du document MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).

Pour la connexion RS-485, réglez la terminaison EOL sur ON (ou installez un terminateur EOL) pour les deux périphériques situés chacun à une extrémité d’un segment de bus RS-485. Réglez les interrupteurs EOL sur OFF (ou n’installez pas de terminateur EOL) pour tous les autres périphériques d’un segment de bus RS-485.