Mise sous tension d'un SNC - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Mettez le SNC sous tension. Il faut environ trois minutes au périphérique pour démarrer et être opérationnel. Voir Séquence de test des voyants LED au démarrage.

Le démarrage est terminé et le SNC est opérationnel lorsque le voyant LED HEARTBEAT clignote en bleu/violet à 1 Hz et que le voyant LED FAULT rouge est éteint. Les divers voyants LED sont illustrés à la Figure 1.