Mise hors tension du SNC - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Débranchez le SNC en retirant le bornier à 2 bornes gris du port de la borne d’alimentation de 24 V~ du SNC(Figure 1).

Lorsque vous mettez le SNC hors tension ou en cas de panne d'alimentation, le SNC devient inopérant à l'expiration des paramètres de gestion de l'alimentation. Le voyant LED HEARTBEAT bleu (Figure 1) reste éclairé et le supercondensateur continue à alimenter le SNC pendant près de 30 secondes de manière à permettre l’enregistrement des données volatiles dans une mémoire non volatile. Le voyant LED HEARTBEAT s'éteint une fois la sauvegarde des données terminée.

Important : Le comportement du supercondensateur est différent de celui des batteries de secours utilisées dans le passé par les moteurs de réseau – par exemple, il requiert un temps de recharge après chaque cycle de mise hors tension/sous tension. L'unité n'est pas conçue pour subir des cycles de mise hors tension/sous tension fréquents sur une courte période de temps, par exemple, trois ou quatre cycles en une heure. Le cas échéant, le supercondensateur peut se décharger au point de ne plus pouvoir fonctionner. Un supercondensateur entièrement déchargé peut prendre jusqu'à 90 minutes pour se recharger après la mise sous tension du SNC.