Voyants LED d'état - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Des voyants LED sur le panneau avant du SNC indiquent l'état de fonctionnement de ce dernier. Pour obtenir la liste complète des informations de fonctionnement des voyants LED, reportez-vous au Tableau 1.

Figure 1. Désignations des voyants LED de SNC25151-0x et SNC16121-0x LED