Le Tableau 1 décrit chaque voyant LED de l’appareil. Les états normaux sont indiqués en gras. Un clignotement rapide est caractérisé par des clignotements rapprochés (intervalle inférieur à une seconde), tandis qu'un clignotement lent est caractérisé par des clignotements beaucoup moins rapprochés (intervalle supérieur ou égal à une seconde).
|
Nom du voyant LED |
Couleur |
État |
Description |
|---|---|---|---|
|
HEARTBEAT |
Plusieurs couleurs : bleu ou violet |
Clignote en bleu et violet |
1 clignotement par seconde (1 Hz) = le système fonctionne normalement, tous les processus surveillés démarrent et l'appareil fonctionne. |
|
Allumé en bleu |
L'alimentation de 24 Vca fonctionne, mais le régulateur n'est pas opérationnel. |
||
|
Clignotement à vitesse moyenne, en violet et bleu |
2 clignotements par seconde (2 Hz) = le SNC démarre. |
||
|
Clignotement rapide, en violet et bleu |
5 clignotements par seconde (5 Hz) = le SNC est en train de s'éteindre. | ||
|
Éteint |
Absence d'alimentation |
||
|
FAULT |
Rouge |
Éteint |
Absence de défaillance, fonctionnement normal |
|
Allumé |
Défaillance de l'appareil ou absence d'application chargée. Diagnostics en cours ou défaillances détectées. Par exemple, utilisation excessive de la mémoire flash ou de la mémoire, température élevée de l'UC/carte d'alimentation. |
||
|
SA BUS |
Vert |
Clignote |
1 clignotement par seconde (1 Hz) = indique une communication. |
| Allumé | Les appareils sont définis mais aucun d’entre eux ne communique (transmission uniquement du moteur de réseau). | ||
|
FC BUS |
Vert |
Clignote |
1 clignotement par seconde (1 Hz) = indique une communication. |
|
Éteint |
Aucun appareil ne communique ou aucun régulateur n'est configuré pour utiliser ce bus. | ||
|
Allumé |
Les régulateurs sont définis mais aucun d’entre eux ne communique (transmission uniquement du moteur de réseau). | ||
| ETH-1 et ETH-2(pour les modèles SNC25151-0x et SNC16121-0x uniquement) |
Vert |
Clignote | Données en cours de transfert sur la connexion Ethernet |
|
Éteint |
Absence de communication | ||
|
USB-1|2 |
Vert ou rouge |
Clignote |
En vert = 1 clignotement par seconde (1 Hz), un ou plusieurs appareils approuvés sont connectés et communiquent correctement avec le port USB-1 ou USB-2. |
|
Allumé |
En rouge continu = un appareil non approuvé est connecté au port USB 1 et/ou USB 2. Dans ce cas, l'utilisateur doit retirer les appareils un à un jusqu'à ce que le voyant LED clignote en vert ou qu'il s'éteigne. Remarque : Seuls les adaptateurs USB approuvés, qui ont été testés et homologués, fonctionnent avec le SNC. Les adaptateurs non homologués ne fonctionnent pas avec le SNC.
|
||
|
Éteint |
Aucun périphérique USB n'est connecté. |
||
|
EOL |
Jaune |
Allumé |
En continu = la terminaison de bout de ligne est activée pour la connexion de bus de terrain. |
|
Éteint |
En continu = indique que l'extrémité du réseau de terminaison de ligne est désactivée. |