Séquence de test des voyants LED au démarrage - Metasys - M4-SNC1612x-0x - M4-SNC2515x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Pendant la phase de démarrage, le SNC déclenche automatiquement un autotest destiné à vérifier le bon fonctionnement de l’unité. Dès que l’alimentation électrique est raccordée, la séquence suivante d’allumage des voyants LED se produit :

  • le voyant LED HEARTBEAT clignote en bleu/violet au démarrage du SNC.
  • le voyant LED FAULT s’allume en continu en rouge pendant environ 30 secondes, puis s’éteint.
  • Le voyant LED USB-1|2 clignote en vert lorsqu’un appareil pris en charge est connecté à l’un des deux ports USB. Ce voyant LED s’allume en continu en rouge lorsque l’appareil connecté n’est pas pris en charge. Il est éteint quand aucun appareil n'est connecté.