Longueur de câble maximum et charge en courant - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Dans la plupart des cas, les entrées/sorties avec câbles de moins de 30 m (100 pi) ne requièrent pas de modification au niveau de la configuration logicielle. Un câble de plus de 30 m (100 pi) peut nécessiter une modification au niveau de la configuration logicielle des entrées/sorties. Utilisez la Figure 1 pour estimer la longueur de câble maximum en fonction de la taille des fils et de la charge en courant (en mA) pour le câblage des entrées et des sorties.

Figure 1. Longueur de câble maximum en fonction de la charge en courant et de la taille des fils