Alimentation électrique - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Le SNC doit être alimenté par un transformateur de 24 Vca. En Amérique du Nord, utilisez une alimentation électrique 24 Vca de classe 2, avec une puissance minimale de 50 VA. En dehors des États-Unis, utilisez un transformateur TBTS (très basse tension de sécurité) de 24 Vca d'une valeur nominale adaptée. La tension d'entrée minimum pour que le SNC fonctionne correctement est de 20 Vca.

Utilisez une alimentation électrique dédiée uniquement au SNC. Ne branchez aucune autre charge sur cette alimentation électrique, car cela pourrait créer des interférences de bruit. Les sorties doivent être alimentées par une source distincte si elles n'utilisent pas d'alimentation interne.