Adaptateur de réseau LonWorks - Metasys - M4-SNC1612x-0x - M4-SNC2515x-0x - Supervisory Device - Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNC

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01892
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
Language
Français (France)

Le SNC peut être intégré à un réseau LonWorks à l'aide d'un adaptateur d'interface USB-LonWorks distinct. Reportez-vous au Informations de commande des accessoires pour plus d’informations. Cet adaptateur requis connecte le SNC au réseau TP/FT-10 LonWorks. Le réseau LonWorks est connecté au bornier à 3 fils enfichable amovible de l'adaptateur.