Procédure
Raccordez l'alimentation au SNC en utilisant un transformateur de puissance de 24 Vca, connectez les fils de l'alimentation 24 Vca du transformateur au bornier à 2 broches gris martqué 24 V sur le SNC (Figure 1 et Tableau 1 ). Les connexions sont HOT et COM (communes).
Remarque : Les couleurs des fils de l'alimentation électrique peuvent être différentes sur les transformateurs non fabriqués par Johnson Controls. Suivez les instructions du fabricant du transformateur et les schémas d'installation du projet.
Figure 1. Câblage de l'alimentation (transformateur 24 Vca)
| Numéro | Description |
|---|---|
| 1 | Fil marron (COM) |
| 2 | Fil orange (24 Vca) |
| 3 | Fils d'un transformateur de puissance 24 Vca de Johnson Controls |