Connexion au bornier du bus FC - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour connecter des périphériques au bus FC, procédez comme suit :

Procédure

  1. Branchez le câble de bus à 3 fils au bornier bleu amovible à 4 broches libellé FC BUS comme illustré à la Figure 1.
    Figure 1. Connexions des câbles et bornier du bus FC

  2. Réglez l’interrupteur FC EOL sur la position correcte. Reportez-vous à la remarque de la section Réglage de l'interrupteur EOL.
  3. Allez à Raccordement de l'alimentation électrique.