Câblage du SNC - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Monter le SNC et le sécuriser avant de le câbler. Pour plus de détails, consultez la section Considérations relatives à l'emplacement d'installation.

ATTENTION
  • Risk of Property Damage.
  • Do not apply power to the system before checking all wiring connections. Short circuited or improperly connected wires may result in permanent damage to the equipment.
Avertissement :
  • Risque de dégâts matériels.
  • Ne pas mettre le système sous tension avant d'avoir vérifié tous les raccords de câblage. Des fils formant un court-circuit ou connectés de façon incorrecte risquent d'endommager irrémédiablement l'équipement.
Avertissement
  • Risk of Electric Shock.
  • Disconnect or isolate all power supplies before making electrical connections. More than one disconnection or isolation may be required to completely de-energize equipment. Contact with components carrying hazardous voltage can cause electric shock and may result in severe personal injury or death.
Avertissement
  • Risque de décharge électrique.
  • Débranchez ou isolez toute alimentation avant de réaliser un branchement électrique. Plusieurs isolations et débranchements sont peut-être nécessaires pour couper entièrement l'alimentation de l'équipement. Tout contact avec des composants porteurs de tensions dangereuses risque d'entraîner une décharge électrique et de provoquer des blessures graves, voire mortelles.
Important : Utilisez ce SNC uniquement en tant que périphérique de contrôle de fonctionnement. Lorsqu'une défaillance ou un dysfonctionnement du SNC risque de provoquer des blessures ou d'endommager l'équipement contrôlé ou un autre équipement, la conception du système de contrôle doit intégrer des périphériques de protection supplémentaires. Incluez et assurez la maintenance d'autres périphériques, par exemple, des systèmes de surveillance, d'alarme, de sécurité ou de contrôle de limites, qui avertissent ou protègent de toute panne ou dysfonctionnement du SNC.
Important : Utilisez ce SNC uniquement en tant que périphérique de contrôle de fonctionnement. Lorsqu'une défaillance ou un dysfonctionnement du SNC risque de provoquer des blessures ou d'endommager l'équipement contrôlé ou un autre équipement, la conception du système de contrôle doit intégrer des périphériques de protection supplémentaires. Veillez dans ce cas à intégrer de façon permanente d'autres périphériques, tels que des systèmes de supervision ou d'alarme, ou des périphériques de sécurité ou de limitation, ayant une fonction d'avertissement ou de protection en cas de défaillance ou de dysfonctionnement du SNC.
Important :
  • Ne mettez pas le SNC sous tension sans avoir effectué et vérifié toutes les connexions. Des fils formant un court-circuit ou connectés de façon incorrecte risquent d'endommager irrémédiablement l'équipement.
  • Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre. Réalisez tous les branchements en respectant les réglementations régionales, nationales et locales.
  • Le SNC est un périphérique basse tension. Ne dépassez pas les caractéristiques électriques du SNC. L'application d'une haute tension au SNC annule toutes les garanties et peut provoquer des dommages irréversibles.
  • Évitez toute décharge électrostatique sur le SNC, car cela pourrait endommager le périphérique et annulerait toutes les garanties.

Suivez les instructions ci-dessous relatives au câblage du SNC :

  • Éloignez les câbles de communication et les fils de l'alimentation électriques d'au moins 50 mm (2 po) des fentes de ventilation latérales du boîtier du SNC.
  • Ne tendez pas les fils et les câbles. Les câbles doivent être acheminés avec soin autour du SNC pour assurer une bonne ventilation et la visibilité des voyants LED, et faciliter l'entretien.
  • Vérifiez que le câblage du réseau GTB respecte les caractéristiques, réglementations et consignes de la section Considérations et recommandations relatives au câblage.
  • Suivez les instructions du fabricant du transformateur et les schémas d'installation du projet. Les couleurs des fils de l'alimentation électrique peuvent être différentes sur les transformateurs non fabriqués par Johnson Controls.
  • Vérifiez que le phasage du transformateur est uniforme sur tous les périphériques. Alimentez les périphériques réseau avec un phasage uniforme de 24 Vca pour réduire les problèmes liés au bruit, aux interférences et aux boucles de terre.
  • Ne raccordez pas le SNC à une connexion de terre.