Les figures suivantes indiquent les éléments physiques des modèles SNC25151-0x et SNC16121-0x avec afficheur. Les tableaux associés fournissent une description de ces caractéristiques physiques et une référence à des informations supplémentaires, le cas échéant.
Remarque : Les éléments physiques numérotés de 9 à 16 ne sont disponibles que sur les modèles de SNC avec afficheur.
Figure 1. M4-SNC2515x-0x/x avec afficheur
Figure 2. M4-SNC1612x-0x/x avec afficheur
Numéro | Caractéristiques physiques | |
---|---|---|
1 | Borniers amovibles BO (entrées binaires). Pour plus d’informations, voir Connexion des bornes d'entrée et de sortie. | |
2 | Borniers amovibles CO (entrées configurables). Pour plus d’informations, voir Connexion des bornes d'entrée et de sortie. | |
3 | Borniers amovibles AO (entrées analogiques). Pour plus d’informations, voir Connexion des bornes d'entrée et de sortie. | |
4 | Sélecteurs rotatifs : numéro du régulateur. Réglage en usine sur 000. Pour plus d’informations, voir Sélecteurs rotatifs. | |
5 | Bornier d'alimentation amovible : bornes grises ; 24 Vca, classe 2. | |
6 | Bouton Réinit Pour plus d’informations, voir Bouton Réinit.. | |
7 | Bouton Recovery. Voir Bouton Recovery pour plus d’informations. | |
8 | Voyants d'état à LED multicolores. Pour plus d’informations, voir Voyants LED d'état. | |
9 | Écran d’afficheur 1 | |
10 | Bouton OK1 | |
11 | Bouton Retour1 | |
12 | Bouton Menu1 | |
13 | Flèche vers le haut1 | |
14 | Flèche vers le bas1 | |
15 | Flèche vers la gauche1 | |
16 | Flèche vers la droite1 | |
17 | Couvercle des borniers d'entrée du SNC | |
18 |
|
Deux ports Ethernet actifs, 1000/100/10 Mbit/s ; connecteur RJ45 8 broches, étiqueté ETH-1 (sup.) et ETH-2 (inf.). |
|
Un port Ethernet actif, 1000/100/10 Mbit/s ; connecteur RJ45 8 broches, libellé ETH-2 (bas). | |
19 | Borniers amovibles UI (entrées universelles) Pour plus d’informations, voir Connexion des bornes d'entrée et de sortie. | |
20 | Borniers amovibles BI (entrées binaires) Pour plus d’informations, voir Connexion des bornes d'entrée et de sortie. | |
21 | Interrupteur de bout de ligne (EOL) | |
22 | Bornier amovible de bus FC (régulateur de terrain) : borne bleue. Pour plus d’informations, voir Bornier du bus FC. | |
23 | Bornier amovible de bus SA (détecteur/actionneur) : borne orange. Pour plus d’informations, voir Bornier du bus SA. | |
24 | Port de bus FC (régulateur de terrain) : prise modulaire RJ12 à 6 broches. | |
25 | Port de bus SA (détecteur/actionneur) : prise modulaire RJ12 à 6 broches. | |
26 |
Deux ports hôtes Bus Série Universel (USB) 2.0 de type A. Port supérieur : Tout dispositif USB approuvé par Johnson Controls peut être branché sur le port supérieur. Port inférieur : Tout dispositif USB sans fil approuvé par Johnson Controls peut être branché sur le port inférieur. Remarque : Il existe un port micro-USB réservé à un usage futur.
|
Remarque : Les écrans d'afficheur intégrés qui équipent certains modèles SNC ne fonctionnent qu'avec la version 11.0 ou une version ultérieure du logiciel du moteur. Si le SNC est rétrogradé vers la version 10.x, l'afficheur ne fonctionne plus.
1 Cet élément physique n’est disponible que sur les modèles qui ont un afficheur (SNC2515x-0H et SNC1612x-0H).