Informations relatives aux réparations - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document revision
C
Version
11.0
Revision date
2021-05-25
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Si le SNC ne fonctionne pas selon ses spécifications, remplacez-le. Le SNC ne nécessite pas d'entretien. Cependant, des mises à jour logicielles sont régulièrement disponibles afin d'activer des améliorations de fonctions. Pour obtenir une unité de remplacement, des mises à jour logicielles ou des accessoires, contactez votre représentant Johnson Controls local.

N'ouvrez pas le boîtier du SNC. Le SNC ne contient aucune pièce nécessitant un entretien et il ne requiert pas non plus de maintenance périodique sur site. Un supercondensateur non remplaçable, et non une batterie, permet de conserver les données du SNC en cas de perte de courant.

Si vous remplacez un SNC, quelle qu'en soit la raison, ou ajoutez un nouveau SNC à un site, vous devez mettre l'appariement de ce site à jour pour que le nouveau SNC soit reconnu et puisse communiquer. Reportez-vous au document SNC Commissioning Guide (LIT-12013295) pour plus d’informations.