Tableau des voyants LED du SNC - Metasys - M4-SNC1612x-0x - M4-SNC2515x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
11.0
Revision date
2021-05-25
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Le Tableau 1 décrit chacune des LED du périphérique. Les états normaux sont indiqués en gras. Un clignotement rapide (« flicker ») est caractérisé par une fréquence de clignotement rapide (période inférieure à une seconde), tandis qu'un clignotement lent (« flash ») est caractérisé par une fréquence de clignotement beaucoup plus lente (période supérieure ou égale à une seconde).

Tableau 1. Désignations, états normaux, descriptions et autres conditions des voyants LED du SNC

Nom du voyant LED

Couleur

État

Description

HEARTBEAT

Plusieurs couleurs : bleu ou violet

Clignote en bleu et violet

1 clignotement par seconde (1 Hz) = le système fonctionne normalement, tous les processus surveillés démarrent et le périphérique fonctionne.

Allumé en bleu

L'alimentation de 24 Vca fonctionne, mais le régulateur n'est pas opérationnel.

Clignotement à vitesse moyenne, en violet et bleu

2 clignotements par seconde (2 Hz) = le SNC démarre.

Clignotement rapide, en violet et bleu

5 clignotements par seconde (5 Hz) = le SNC est en train de s'éteindre.

Éteint

Absence d'alimentation

FAULT

Rouge

Éteint

Absence de défaillance, fonctionnement normal

Allumé

Défaillance du périphérique ou absence d'application chargée Diagnostics en cours ou défaillances détectées. Par exemple, utilisation excessive de la mémoire flash ou de la mémoire, température élevée de l'UC/carte d'alimentation

BUS SA

Vert

Clignote

1 clignotement par seconde (1 Hz) = indique une activité de communication.

Allumé Les périphériques sont définis mais aucun ne communique (transmission uniquement du moteur de réseau).

FC BUS

Vert

Clignote

1 clignotement par seconde (1 Hz) = indique une activité de communication.

Éteint

Aucun périphérique ne communique ou aucun régulateur n'est configuré pour utiliser ce bus.

Allumé

Les régulateurs sont définis mais aucun ne communique (transmission uniquement du moteur de réseau).
ETH-1 et ETH-2(pour les modèles SNC25151-0x et SNC16121-0x uniquement)

Vert

Clignote Données en cours de transfert sur la connexion Ethernet

Éteint

Absence de communication

USB-1|2

Vert ou rouge

Clignote

En vert = 1 clignotement par seconde (1 Hz), un ou plusieurs périphériques approuvés sont connectés et communiquent correctement avec le port USB-1 ou USB-2.

Allumé

En rouge continu = un périphérique non approuvé est connecté au port USB 1 et/ou USB 2. Dans ce cas, l'utilisateur doit retirer les périphériques un à un jusqu'à ce que le voyant LED clignote en vert ou qu'il s'éteigne.

Remarque : Seuls les adaptateurs USB approuvés, qui ont été testés et homologués, fonctionnent avec le SNC. Les adaptateurs non homologués ne fonctionnent pas avec le SNC.

Éteint

Aucun périphérique USB n'est connecté.

EOL

Jaune

Allumé

En continu = la terminaison de bout de ligne est activée pour la connexion de bus de terrain.

Éteint

En continu = indique que l'extrémité du réseau de terminaison de ligne est désactivée.