Adaptateur de réseau LonWorks - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document revision
C
Version
11.0
Revision date
2021-05-25
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Le SNC peut être intégré à un réseau LonWorks à l'aide d'un adaptateur d'interface USB-LonWorks distinct. Reportez-vous au Informations de commande des accessoires pour plus d’informations. Cet adaptateur requis connecte le SNC au réseau TP/FT-10 LonWorks. Le réseau LonWorks est connecté au bornier à 3 fils enfichable amovible de l'adaptateur.