Raccordement de l'alimentation électrique - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
11.0
Revision date
2021-05-25
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Procédure

Raccordez l'alimentation au SNC en utilisant un transformateur de puissance de 24 Vca, connectez les fils de l'alimentation 24 Vca du transformateur au bornier à 2 broches gris martqué 24 V sur le SNC (Figure 1 et Tableau 1 ). Les connexions sont HOT et COM (communes).
Remarque : Les couleurs des fils de l'alimentation électrique peuvent être différentes sur les transformateurs non fabriqués par Johnson Controls. Suivez les instructions du fabricant du transformateur et les schémas d'installation du projet.
Figure 1. Câblage de l'alimentation (transformateur 24 Vca)
Tableau 1. Détail du raccordement de la source d'alimentation
Numéro Description
1 Fil marron (COM)
2 Fil orange (24 Vca)
3 Fils d'un transformateur de puissance 24 Vca de Johnson Controls